This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 版本4的SVGENDQ_MACRO是否有理论文档?

Guru**** 2540440 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/616168/is-there-theoretical-document-for-svgendq_macro-of-version-4

主题:controlSUITE中讨论的其他部件

你(们)好  

我使用 controlSUITE

在版本4或更高版本中,SVGENDQ_MACRO 代码如下所示。

与版本3相比,代码很简单

但是,没有包含理论解释的文档。

我无法理解为什么使用这些代码。

在版本3下,我了解文档描述的代码。

版本4的SVGENDQ_MACRO是否有理论文档?

如果不是,请解释以下代码。

此外,代码不同,但Ta,TB和TC值​​是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正在使用controlSUITE中的哪个项目?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用HVMotorClot+pfcKit_v 2.1 HVPM_Sensored_Servo项目。
    没有关于上述SVGENDC_MACRO代码的详细说明。

    代码不同,但Ta,Tb和Tc值的输出​​是否相同?