This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio-C2000:SPI接口

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/616234/ccs-ccstudio-c2000-spi-interface

部件号:CCStudio-C2000
主题中讨论的其他部件:controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

如何将SPI接口作为从属接口实现?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    遗憾的是,我们目前没有演示从模式下SPI模块的示例(尽管我们确实有一个错误文件来添加一个)。 但是,我们当前C2000Ware (如果已经安装了controlSUITE)的SPI环回示例之一仍是一个很好的起点。

    在从属模式下使用SPI是否有一个特殊方面会给您带来麻烦?

    Whitney