请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8377万D 您好!
spruhm8f.pdf (1070页)中的描述,XBARFLG2 寄存器的5口是 INPUT7,如下图所示。
但在我测试inputxbar (我为inputxbar.input6,then设置了一个信号,更改了xbarflags.input7更改的信号)后,实际上该位实际上是input6。 与XBARCLR2寄存器相同。 请确认此信息。谢谢!
此致
摇晃