This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万S:GPIO钳位保护

Guru**** 2533570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/616006/ccs-tms320f28377s-gpio-clamp-protection

部件号:TMS320F2.8377万S

工具/软件:Code Composer Studio

 我在F2837x的GPIO中没有找到钳位保护。 因此,我认为GPIO中没有钳位保护。 但是,由于我的疏忽,C2000 MCU可以在5V输入下正常工作。  

因此,GPIO中有夹钳保护,但数据表中没有声明,或者没有夹钳保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GPIO上拉电阻器的值是10k? 默认下拉设置为禁用? 默认GPIO输出为高?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hojian:

    如果输入低于VSS 0.3V或高于VDDIO 0.3V,则GPIO将开始钳位。

    为避免损坏设备,此夹持电流应限制在给定引脚上小于20mA,任何时候所有引脚的总电流均小于20mA。  通常最好也避免出现销钉连续夹紧(与短暂的瞬时夹紧事件相比)的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不直接指定上/下拉电阻,但您可以在数据表" 5.6 电气特性"中找到拉电流。

    所有GPIO引脚上都有上拉菜单,默认情况下,根据4.2 信号说明部分禁用这些引脚:"所有GPIO引脚都是I/O和内部上拉菜单,可以按引脚选择性地启用或禁用。 此功能仅适用于GPIO引脚。 复位时未启用上拉菜单。" 如果您查看TRM,您还可以看到上拉禁用寄存器(例如 GPAPUD)根据寄存器的重置值默认禁用。