This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万S:每个电压参考引脚VREFHI的电流消耗

Guru**** 2937200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/615949/tms320f28379s-current-consumption-on-each-voltage-reference-pin-vrefhi

部件号:TMS320F2.8379万S

2.8379万S的每个参考电压引脚VREFHI上的电流消耗是多少? 或者,如果使用外部电压源作为ADC参考,那么在设计中需要提供多少电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    强大,

    ADC和缓冲DAC都可以使用VREFHI作为参考。 数据表中包含每个模块实例将对VREFHI起作用的负载的规格值。

    汤米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Strong,

    这在数据表"ADC特性"中指定为VREFHI输入电流。

    请注意,VREFHI输入驱动器仍需要高带宽并且能够驱动大电容负载;能够提供静态电流消耗不足以确保良好的ADC性能。