This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0049万M:结构演示代码

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/616126/tms320f280049m-structure-demo-codes

部件号:TMS320F28.0049万M
主题中讨论的其他部件:C2000WAREcontrolSUITE

您好,Champs:

在C2000ware中,只有基于“驱动器库”的演示代码适用于F28.0049万M。

您是否建议 是否有可用的F28.0049万演示代码使用以前的结构样式,这些代码  与controlSUITE中的F2.8335万演示代码相似?

谢谢!

此致,

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    F2.8004万不提供使用结构样式的演示代码。但是C2000ware中包含基于结构的头文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如Baskaran所述,结构标题位于C2000Ware中,并且针对F2.8004万x,有一组有限的基于结构的示例。

    位于C:\ti\c2000Ware_1_00_01_00\device_support\f28004x\examples</s>2.8004万

    此致
    Chris