This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F2.8377万S:那个文件是什么? 输出

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/615924/ccs-launchxl-f28377s-what-that-file-out

部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S

工具/软件:Code Composer Studio

当我单击Debug (调试)时,输出为  

C28xx_CPU1:GEL:加载文件时遇到问题:C:\Users\Julia \Documents\ADC\Debug\ADC.Out无法打开文件

这是什么意思?  

这是我得到的:  

这是包含路径  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Julian:

    正如我在上 一篇文章中提到的,请参考一个示例项目以了解结构。 在上面的示例中,似乎有一个错误需要解决,然后才能成功生成.out文件。

    此致,

    Gautam