请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8377万D 您好,Champs:
如果使用F2.8377万D替换F2.8377万S (相同的软件包),请帮助您确定 是否 无需进行任何软件修改和任何硬件更改 ? 谢谢!
此致,
Linda
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Champs:
如果使用F2.8377万D替换F2.8377万S (相同的软件包),请帮助您确定 是否 无需进行任何软件修改和任何硬件更改 ? 谢谢!
此致,
Linda
琳达
F2.8379万S比F2.8377万D更适合您,因为您可以为应用程序使用CPU1中的完整1 MB 闪存(F2.8379万S中没有CPU2),并且在迁移到F2.8377万S时也是如此。
此外,使用F2.8379万S和F2.8377万S时,Flash API和Flash工具保持不变。
请注意,F2.8377万S中第二个气缸组的性能与F2.8377万D不同。 F2837xS设备中的第二个插槽产生了额外的等待状态(尽管无需在寄存器中配置额外的等待状态)-因此,最好使用F2.8379万S,这样您就可以知道当您迁移到F2.8377万S时所获得的性能。
如您所知,您必须确保不要使用F2.8377万S中不存在的外围设备(例如- CLB)。
谢谢,此致,
Vamsi