This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0049万M:CLA程序存储器

Guru**** 2539310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/616033/tms320f280049m-cla-program-memory

部件号:TMS320F28.0049万M

您好,

客户正在评估用于伺服驱动器的F2.8004万x。

目前他们面临一个问题,即RAM大小的限制。 特别是在使用CLA时,C28x的RAM大小更小。 实际上,客户对140 KB 的需求。

是否有解决方案?

CLA ROM怎么样? 它是否可用于应用程序代码?

非常感谢。

Br,Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CLA ROM不能用于应用程序代码。 它是只读存储器。

    如果内存不足,您可能能够在内存/代码段中“启动”到RAM。 如果应用程序中有可用的周期,则可以将代码ping到RAM中。 这意味着您可以将所需的代码复制到RAM中,然后在需要时用其他代码替换它。 并根据需要继续执行此操作。

    如果这不起作用,您可能需要考虑具有较大RAM空间的设备。 可能是F2807x。

    SAL