This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:需要简单的协议才能将HMI连接到MCU

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/615931/f28m35h52c-need-simple-protocol-to-connect-hmi-to-mcu

部件号:F28M35H52C

我们正在开发 一个使用F28M35微控制器的控制器,需要将MCU连接到工业HMI。

通信选项为CAN或RS485 (MCU上的M3 UART)。 我们只想对HMI寄存器表执行基本读/写操作。  CAN或RS485网络上只有一(1)个设备(HMI)。

我们的HMI内置了CANopen,但我们需要在MCU侧创建CANopen驱动器。 这对于我们简单的应用程序来说有点太复杂了。

是否有人有任何建议或可以指向我们可以用来开发应用程序这一部分的示例代码?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以从Simma软件查看CANopen堆栈。