This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8075万:TMS320F2.8075万的VDD电流消耗

Guru**** 2567505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/615397/tms320f28075-vdd-current-consumption-for-tms320f28075

部件号:TMS320F2.8075万

从TMS320F2.8075万PZP DSP器件的最新数据表中,我们注意到当前功耗表已更新。 请参阅数据表中的表5-2,了解已启用内部VREG的更新电流消耗表。 从该表中,我们无法获得VDD电流消耗。 由于340mA IDDIO电流消耗,我们无法达到器件限制的Tjmax。 请您帮助我们在最坏情况下将最大电流消耗分配给VDDIO和VDD电压。 这些详细信息是我们应用中保持电容器计算所需的。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vdd电流将接近表5-1中所示的数值。 请注意,表5-2中显示的数字等于表5-1中的IDD+Idio数字。 这是因为内部VREG会有一些损失,而且Vdd轨(在启用VREG的情况下)消耗的电流也取决于内部VREG调整。

    请告诉我们您是如何计算Tj (max)的,同时也要对保持电容器的要求发出一些指示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果通过"保持",您指的是去耦电容器要求,则数据表中有这些数字。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道表1代表我们向外部VDD供电的时间。 表2表示通过启用VREG (通过将VREGENZ引脚从外部接地)使用内部Vdd导轨时的电流消耗。

     

    我想了解Vdd轨如何获得电力。 根据表2,我的理解是,它获得了我们外部应用的VDDIO功率。 请确认。

     

    我同意内部VREG有自己的损失。 这就是为什么我要求在使用内部VREG选件时将电流消耗分成VDDIO轨和VDD的原因。 请提供这些详细信息。

     

    基于这一点,我们将计算总功耗,然后使用标准公式计算Tjmax。

     

    在外部电源中断条件下,我们使用外部保持电容器(这不是减速)为DSP供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据表2,我的理解是,它从VDDIO获得电源,我们在外部应用。 请确认。

    答案-->已确认。

     

    这就是为什么我要求在使用内部VREG选件时将电流消耗分成VDDIO轨和VDD的原因。 请提供这些详细信息。

    答案-->拆分发生在设备内部。 无法测量此值。 我不太理解为什么表5-1中的信息不能与某种利润一起使用。 此外,就Tj (max)而言,设备总功率非常重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您确认详细信息。
    如果我们认为340 mA为总电流,则340 mA x 3.3V = 1.122 瓦特。 如果是这样,请告诉我们。 因为如果核心电流消耗大于IO电流消耗,则可能不正确。 因为核心在1.2V导轨上运行。 这就是我们要求拆分的原因。 在这种情况下,功率消耗= VDD x IDD + VDDIO X Idio。
    需要您的支持才能获得此价值。 否则,我们将无法满足设备Tj值。