This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8027万:HVPSFB-PCMC

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/615644/ccs-tms320f28027-hvpsfb-pcmc

部件号:TMS320F2.8027万

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

参考TI阶段转换的全桥蓝图,我制作了自己的原型。 现在问题如下:

1.12伏电源为控制面板供电。 通过TI过程,HVPSFB-PCMC程序可以下载到F2.8027万芯片,但故障标志FaultFlg set 1;即输入峰值电流过电流,  但这次没有高电压。

2.但最好屏蔽这一点,FaultFlg为0,并且具有PWM波形。

   //将比较器和DAC配置为使用内部斜坡进行峰值电流模式操作,以进行斜坡补偿
       // DacDrvCnf (11280,1,2,斜率); // Comp1,DACval = 1280 (初始),使用斜率补偿,斜坡是PWM3同步,初始斜率
     或者您可以将比较器从2更改为1。
    //配置“比较器2”和“DAC”以实现过电流保护
DacDrvCnf (2, Ipri_Trip,0,2,0); // Comp2,DACval = IprI_TRIP,DAC源为DACval,Ramp源=不在乎,斜率=不在乎
期待您的回复,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,我不知道。 这是什么意思?