主题:controlSUITE中讨论的其他部件
您好,下面是我对设备重置后的流量的理解。
1.设备在重置后执行的所有操作都取决于重置类型,启动模式选择引脚和相关寄存器,对吗? 它都写在引导ROM中,不能修改,对吗? 例如,重置后,设备将始终获取驻留在0x3FFFC0中的指令,而不是其他任何位置,并且驻留在0x3FFFC0中的指令不能修改,对吗?
2. BootROM中的代码将检测重置源。 如果是POR,它将“将时钟分配器调整为/1"-"device configuration"-"RAM初始化"-"continue default boot flow"。 所以BootROM中的代码就像一个"开关案例"或"如果其他",对吗?
3."默认引导流"从检测仿真器是否已连接开始,对吗? 如果是独立启动,而启动模式是启动到闪存,那么设备将转到主()代码驻留在闪存中,对吗? 如果是sci启动模式,它将配置sci外设,将代码加载到闪存,然后转到刚加载到闪存中的main()代码,对吗?
4.对于从重置到main()代码开始的整个过程,我们只能选择,而不能修改,对吗?
5.引导ROM中的代码是否可见?