请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F28.0049万M 主题中讨论的其他部件:C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
我在 C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_01_00\driverlib\f28004x\examples\can中2000中运行2.8004万运行示例程序时遇到问题。
"CAN_EX1_Loop"工作正常,但"CAN_EX2_Loop"_interrupts不能。它总是停止在中
IF (errorFlag)
{
ASM (" ESTOP0");
}
原因是传输号码(2)大于接收号码(1)。
我找不到具体的解决办法。 请提供帮助。