This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万D:如何隔离USB引脚

Guru**** 2540500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/615327/tms320f28377d-how-to-isolate-usb-pins

部件号:TMS320F2.8377万D

大家好,  

请就如何隔离 F2.8337万D USB引脚 以及 Keepin USB功能提供任何建议。  我需要隔离USB以确保 最终用户的安全。

我检查了控制卡,但只看到了调试的隔离  

谢谢你

再见

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,科伦坡,

    数字隔离器应该在这里很好。 查看此部分: www.ti.com/.../ISO7221C

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我请您参考Gautam发布的内容。

    谢谢!
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sal,  

    我认为它不起作用, 在USB上,您需要处理 双向性, 这是不能的。

    你检查了吗?

    谢谢你  

    再见

    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是双向的。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colombo Carlo 说:
    请说,我不认为它能工作, 在USB上,您需要处理 双向性, 但这不能。[/QUOT]

    这个部分非常双向卡洛!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gautam
    我对双向的担心是ISO是否处理所有正时,怠速TEC对MCU完全透明。
    谢谢你
    再见
    卡洛