This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:TMS320F2.8335万

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/615356/tms320f28335-tms320f28335

部件号:TMS320F2.8335万
主题中讨论的其他部件: C2000WAREcontrolSUITE

您好,

我已经开始使用TMS320F2.8335万。 我是TI的新用户,希望使用TMS320F2.8335万套件来实施以下功能。

  • 在16x2或20x4 LCD显示屏上显示ADC通道电压
  • 使用SWP-DFT方法的ADC信道电压的FFT  

请求您共享库或合适的代码以提取不同频率信号(最高1250 Hz)以应用50 Hz信号。

我通过向上移动向ADC提供3 V 50 Hz信号,这样ADC就不会出现负信号。

请您分享详细信息以实现上述目标。

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nikhil,

    如果您使用的是CCSv7+,请下载C2000ware,您可以探索相同的设备库。 您可以在此处找到相同的内容:
    C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_01_00\device_support\F2833x</s>2000 2833

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Gautam:

    感谢您的回复。 我有CCSv6。C2000ware是否可以为我工作。

    此中是否内置了FFT函数?

    此致,

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我有CCSv6。 C2000ware可以 帮我吗?[/QUOT]

    您可以改为下载controlSUITE。

    Nikhil Gujar81 说:
    此文件中是否内置了FFT函数?[/QUOT]

    controlSUITE中有可用的FFT库。 您可以在此处找到相同的内容:  

    C:\ti\controlSUIT\libs\DSP\FPU\v131\examples

    此致,

    Gautam