This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28.0049万M:XDS100v2 USB调试探头跟踪捕获和代码执行性能分析(例如功能执行时间)

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/615774/ccs-tms320f280049m-xds100v2-usb-debug-probe-trace-captures-and-code-execution-profiling-e-g-function-execution-time

部件号:TMS320F28.0049万M

工具/软件:Code Composer Studio

我正在TMS320F28.0049万M DSP controlCARD C2000评估套件上的Code Composer Studio开发环境中使用XDS100v2 USB调试探头。  我想执行跟踪捕获和代码执行配置文件(例如,评估函数执行时间)。  CCS软件有几个工具似乎提供了这些功能,但它们似乎不适用于我正在使用的特定DSP和调试探头。  是否有人在我所处的条件下找到了执行这些功能的方法?  谢谢。