This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:TMS320F2.8335万

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/615747/tms320f28335-tms320f28335

部件号:TMS320F2.8335万

在我们的其中一个产品中,我们要根据FFT的输出计算RMS。 对于FFT,我们使用TI FFT库TMS320F2.8335万。

在64个样品/循环中工作正常。 但它不适用于32样品/循环。

 

请建议我们将所需的w.r.t更改为FFT模块中的NO样本。

 

我在TI模块中还有一个观察内容。 Real FFT模块可用于16,6412.8256万点,但不可用于32点。

有没有具体的理由?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致
    Baskaran