This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:ePWM的内部捕获。

Guru**** 2525500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/615203/ccs-tms320f28335-internal-capture-of-epwm

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在生成3相位偏移PWM输出,但我也想检测每个PWM何时 高,并将其用于后续的控制定律。  请说明是否有模块可以执行此操作,或者我有哪些选择? eCAP模块将需要我将PWM输出发回GPIO,由于我正在生成PWM,我认为还可以 在控制器内部访问它。  

我也希望得到有用的参考资料。

谢谢。

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    ECAP模块在您的情况中最相关。 除同步外,ePWM对eCAP模块的内部访问似乎可疑。 您必须进行外部硬件连接。

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Gautam。

    我已经阅读了本模块,并浏览了一些示例。 我目前正在努力执行这项计划。

    如果我需要任何澄清,我一定会再来。

    此致。

    David。