This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万S:320F2.8377万S

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/615178/ccs-tms320f28377s-320f28377s

部件号:TMS320F2.8377万S
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在尝试对F2.8377万S执行正弦ePWM。我运行了带延迟和其他示例的ePWM,但不知道如何从正弦PWM开始。 作为学员,请指导我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您可以参考C2000ware中的SGEN库。 您可以在此处找到相同的内容:
    C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_01_00\libraries\DSP\SGEN\c28</s>2000

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您也可以参考F2.8379万D设备的1天培训课程,您可以在此处在线找到该课程:

    您可以免费下载研讨会材料,包括手册和实验代码。  在实验4中,您将找到一个生成正弦波以调节PWM占空比的示例。  本实验基于双核设备并演示了处理器间通信,因此您不能在F2.8377万S上直接运行。  尽管如此,该代码仍将向您展示如何索引到正弦波查找以调节PWM占空比。  您应该能够轻松修改它,以便在设备上运行。  

    还有其他方法,但如果您只需要一个固定频率和振幅正弦曲线,这种方法简单易用。

    此致,

    Richard