This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万D:C2000对接站的详细原理图[R 4.1

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/614677/tms320f28377d-detailed-schematic-of-the-c2000-docking-station-r4-1

部件号:TMS320F2.8377万D
主题中讨论的其他部件: C2000WARE

我想通过C2000微处理器TMS320F2.8377万D的串行端口与外部设备进行串行通信。

//在本例中,仅初始化SCI-A端口的引脚。
// gPIO_SetupPinMux()-设置GPxMUX1/2和GPyMUX1/2寄存器位
// gPIO_SetupPinOptions()-设置GPIO的方向和配置
//这些函数位于F2837xD_gPI.c文件中。
//
gPIO_SetupPinMux (28,gPIO_MUX_CPU1,1);
gPIO_SetupPinOptions (28,gPIO_INPUT, GPIO_PushPull);
GPIO设置PinMux (29,GPIO _MUX_CPU1,1);
GPIO设置PinOptions (29, GPIO输出,GPIO Async); 

以上给定的代码段应该为串行端口启用GPIO 28和29。  

问题:我没有坞站的正确文档[R 4.1 ]和从坞站输出的针脚接头。

PS -如果有详细的引脚图或表单可用于单独查找不同的GPOI,不同的ADC通道等,这将非常好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rohan:

    我想您可以通过下载C2000 Ware,然后查看以下目录来找到您的主板的原理图:

    \ti\c2000\C2000Ware_1_00_01_00\boards\ExperimentterKits</s>2000
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Devin,

    感谢您的快速回复。

    我在您建议的文件夹中找到了PDF文件,但它们不是描述性的。 您能否告诉我在坞站上的何处可以找到引脚GPIO28和GPIO29。 另请参阅如何阅读此示意图

    附加我的查询的屏幕截图供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rohan:

    您可以将上述引脚编号与180_HSEC8_DV_pinout_R1_1.pdf中相同目录中提到的引脚进行匹配。

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gautam:
    您提到的PDF 180_HSEC8_DV_pinout_R1_1.pdf也不是描述性的。
    尽管我在下面的位置找到了R1对接站所需的示意图。
    TI\C2000Ware_1_00_01_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28377D\R1_1</s>2.8377万

    您能告诉我这是否同样适用于R R 4.1 电台吗?

    虽然它与Arduino的通信不是很好。但使用GPIO 28和29 (sci)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在可以与Arduino通信。 我发送的值不正确,但一开始就给出了垃圾输出。一旦我发送了ASCII值,它就显示出良好的输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这太棒了,Rohan!

    祝好好运,祝好!
    Gautam