This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:为我的应用选择正确的处理器

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/615429/tms320f2808-select-the-right-processor-for-my-application

部件号:TMS320F2808
主题中讨论的其他部件:TMS320F2.8069万

支持路径:/其他主题/设计技术和操作指南/选择TI产品/使用选择工具和参数搜索。/

在我的原型中,我使用的是提到的处理器。 但是,此处理器已经很旧,并且是固定点。

对于最终商用产品的设计,我需要一个具有以下接口的浮点处理器:

CAN总线,SPI和计数器。由于它适用于汽车类应用,因此处理器也应符合"汽车"条件。

谁可以帮助(我试图联系TI的人员)做出正确的选择?

在某种程度上,我会迷失在当今庞大的处理器系列中。

提前感谢!