This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:关于与DACOUTA连接的12号ADC通道

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/615046/tms320f28379d-regarding-adc-channel-no-12-which-is-connected-with-dacouta

部件号:TMS320F2.8379万D

请确认,在上述MCU的文档中,我得到了DAC输出 连接到ADC的通道12。 但当这 不起作用时,我再次浏览文档,发现没有连接。  

最后,我看到了文档的REV,我在SPRUHM8E中看到了。  

该信息已更新并从SPRUHM8F中删除。  

哪一项可以,请向我清除。

Ashutosh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ashutosh,

    SPRUHM8E是一个旧文档,因此您应该使用SPRUHM8F中提供的信息,因为它较新。 但是,就模拟子系统方框图而言,这两个文档中包含的信息是等效的。 在8E中,DACOUTA单独标记为连接到通道12。 在8F中,连接/线路从DACOUTA/A0绘制到通道12。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦!! 我错过了。  

    我现在就知道了。  

    谢谢你

    Ashutosh