This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:关于如何使用CLA的一些问题?

Guru**** 2535410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/614997/tms320f28377s-some-questions-about-how-to-use-the-cla

部件号:TMS320F2.8377万S

大家好

我有两个关于F2.8377万S CLA的问题。

1. 运行countrol西服 示例时,一切都正常。 但当我 模仿这些例子时,我会面对以下问题。  在调试CLA的过程中,我分别连接了CPU1和CLA1。 将程序加载到CPU1中并将符号加载到CLA1中。 目前 我 使用CLA来完成一个简单的任务,我只是想将“A”到CLA的值传递到“c”,“a”和“c”在CpuToCla1MsgRAM和ClA1ToCpuMsgRAM中定义。 调试时,我可以看到程序可以进入Cla1Task1, 但CLA不执行 Cla1Task1中的分配。  

2. 当CLA工作时,CPU是否可以同时工作?  这两种关系是平行的吗?

感谢您的浏览和回复!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [引述] 2.  当CLA工作时,CPU是否可以同时工作?  这两种关系是平行的吗? [/引述]

    是的,CPU和CLA可以同时工作,因此性能提高了2倍。 请注意,CLA仅具有对CpuToCla1MsgRAM的RAED访问权限,因此请确保CLA不对此消息RAM执行任何写入访问。

    此致,

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    我在CpuToCla1MsgRAM中定义“a”,在Cla1ToCpuMsgRAM中定义“c”,我想让CLA读取“a”的值,并创建“c=a”。 但是,当我调试CLA时,我可以看到“A”的值,但它不能执行“c=a”。 您能更清楚地解释一下吗?
    我还有另一个问题。 如果我想计算一个数组,结果是数组有很多个数字,CPU如何读取这些数字? 一一个还是一个整体阅读?
    非常感谢。