This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:控制套件中的电压源逆变器中的电容器类型是什么?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TIEVM-HV-1PH-DCAC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/615213/tms320f28335-what-is-the-capacitor-type-in-voltage-source-inverter-example-in-control-suite

部件号:TMS320F2.8335万
主题中讨论的其他部件:controlSUITETIEVM-HV-1PH-DCAC

你好

controlSUITE中有一个部件采用单相电压源逆变器设计。 电容器为20 UF。 这是哪种类型的电容器? 是陶瓷电容器吗?

最佳,

ATA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请将我们引导至您正在查看的文件夹和原理图文件。

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    C:\ti\controlSUITE\development _kits\HV_1PH_DCAC\v1_04_00_00\docs
    文件:tiduay6a
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面是CAP信息:
    C1 1 20uF 盖,薄膜,20 µF,630 V,+/- 20 % , TH 30 mm B3.2928万C3206M TDK3206 TDK

    您可以在此处查看BOM:C:\ti\controlSUITE\development _kits\HV_1PH_DCAC\v1_04_00_00\hardware\baseboard \TIEVM-HV-1PH-DCAC_revA\Project Outputs\BOM