This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2.8377万S示例

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/614783/launchxl-f28377s-example

主题中讨论的其他部件:C2000WAREcontrolSUITE

我有一个LAUNCHTXL-F2.8377万S评估板。  我正在尝试运行“CLA_ADC_FIR32_cpu01”示例。  它编译并运行。  我根据该文件顶部的注释将J8-80 (PWM2A)跳线到J3-27 (ADCINA0)。  当我运行项目时,J3-27得到一个10kHz的方波,所以PWM正在运行,如果我在不同时间停止执行,ADRESULT0似乎会获得0xFFF的“方波”值和0x0到0xD范围的“低”值,因此ADC正在运行。  但是,“cla1Isr7”中断例程不会执行,因此AdcBuf数组从不接收任何ADC结果,该缓冲区仍为全零。

设置中是否缺少某些内容?  是否需要配置任何特殊配置才能与LAUNCHXL-F2.8377万S评估板配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪个版本的C2000Ware? CCS的哪个版本? 我的第一个建议是确保更新这些内容。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用7.2 3.4 .0.0.0013万 版和controlSUITE.6。  每次启动CCS时,我都会看到有关更新的通知,因此我也在考虑更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    您是否可以使用C2000ware而不是controlSUITE进行检查?

    C:\ti\c2000Ware_1_00_01_00\device_support\f2837xs+示2837示例\CPU1\CLA_ADC_FIR32


    此致,
    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在让外部IT人员重新安装我的controlSUITE示例(在我尝试这些示例时,有些示例被损坏)以及C2000Ware。 完成此操作后,我将查看您建议的示例/路径。

    谢谢你。
    Bob Paehr