This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:TMS320F2.8379万D,技术支持

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/614818/tms320f28379d-tms320f28379d-tech-support

部件号:TMS320F2.8379万D
主题中讨论的其他部件: THS4531

您好,

我们尝试使用单端信号转换(而不是差分信号转换)将输入发送到TMS320F2.8379万D。 因此,由于DSP仅使用12位模式进行该特定转换,因此分辨率不足以从DSP获得良好的控制输出。 问题是,是否推荐任何其它具有较高位或高分辨率的DSP用于单端信号转换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Essam:

    您可以使用全差动运算放大器(如THS4531)或一对单端运算放大器将外部信号转换为差动。

    您可以获得一个外部快速ADC,它可以执行14位或16位单端转换, 但是,要保持足够低的噪声以达到额定性能(@16位分辨率,具有3.0V参考电压,1 LSB = 45uV),使用差分信号会使这种操作更加容易,因为共模噪声可以被消除。

    或者,如果您有时间在控制循环中,您可以使用12位模式进行过采样,以获得更高的分辨率。 每增加4倍的样本,您就会获得1位分辨率性能。例如,如果您平均4个样本,则应获得1位的ENOB性能,如果您平均16个样本,则应获得2位...等。此增益不是无限的; ADC THD/SFDR最终将限制有效性能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应,是的,我们在差分输入之前就有了,我们使DSP生成了1.5V参考。 但是,由于某种原因,我们的JTAC无法正常工作。 当我们使用单端转换时,我们的校准会变得不好,但JTAC工作正常。 这至少是我的同事向我提到的。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Essam:

    我认为,如果JTAG在使用差分信号调节电路时崩溃,最可能的原因是信号调节电路在正常操作或通电期间产生过压/欠压情况。

    例如,如果信号调节运算放大器由+/-5V电压轨供电,如果您不小心,则可以将+5V或-5V驱动到ADC输入中(如果您意外地将运算放大器输入最小值或最大值)。 在这种情况下,输入将开始夹紧到3.3V导轨或VSSA上。 如果夹持电流足够大(在单通道上合计>20mA或>2mA),则可能会中断设备的运行,甚至永久损坏设备。

    如果应用到ADC输入的电压大于VDDA,则在通电/断电时也会发生这种情况。 例如,即使信号调节运算放大器从未输出过大于3.3V的电压,如果它输出3.3V而VDDA轨仍处于断电状态,输入将夹紧到VDDA的电流值,这同样可能中断设备的运行或损坏设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Devin,

    非常感谢您的详细反馈。 我会让您了解我们团队对它的看法。

    请注意,

    Essam Morad