This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万D:使用操作"保持暂停"...设置断点时出现问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/614624/tms320f28377d-trouble-setting-breakpoint-with-the-action-remain-halted

部件号:TMS320F2.8377万D
主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH

你(们)好

我试图用另一个相同主板上的一个检查过的软件对主板进行编程,但我看到以下错误:

使用操作“保持暂停”0xC0E3:...设置断点时出现问题

我试图用uniflash擦除闪存,但它不起作用。

我检查了JTAG链,它已成功。

MCU未处于重置状态或其他情况...有人能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon:

    如果您能够连接到CCS,请通过CCS内存视图检查0xC0E3处的内存内容以及main()功能。 如果您尝试运行CPU,还会发生什么情况?

    此致,

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    内存内容不能读,因为不能在主板上加载。
    不管怎样,同一软件在另一个电路板上完美运行...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果可以通过CCS连接调试器,则可以使用内存浏览器查看内存内容。

    您还有具体问题吗?

    SAL