This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万D:关于CMP寄存器

Guru**** 2537390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/614516/tms320f28377d-about-the-cmp-register

部件号:TMS320F2.8377万D

1、F2.8377万D的ePWM模块, CMP寄存器是否可以写为0或PRD?

2、 初始化期间, CTRMODE=2,LOADBMODE=2,LOADAMODE=2,PHSEN=1, TBPHS=0,PHSDIR=1。  运营商同步和 TBCNT=0后,寄存器是否会加载CMP值?

3、如果会, 值为0, 会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Green Deng,

    1)您可以将CMP值写入为0或PRD。  

    2)这取决于LOADASYNC和LOADBSYNC的值。 查看Counter-Compare子模块的图14-4详细视图( http://www.ti.com/lit/ug/spruhm8f/spruhm8f.pdf )

    3)应执行在Action Qualifier子模块中编程的操作。