主题中讨论的其他部件: AFE031, C2000WARE, controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
大家好,我是DSP领域的新手。
我想使用TMS320F2.8069万和AFE031开发数据传输系统,并且我已经阅读了PRIOR_DDK_PackageV7910。 但是,当我第一次对传输模块进行编程时,过程并不顺畅,以下是一些问题:
-
我想使用HAL层的API来编程整个传输系统,并调用HAL层API以及我自己的一些程序来实现PHY层。 这是否可行? 如何完成此过程?
-
我尝试使用HAL_afeInit(),HAL_afeTxInit()和HAL_afeRxInit()进行初始化,然后在AFE_TX_start中使用HAL_afeSet()。 这是否可以发送信号?
-
根据API文档,HAL_afeDacCnv()用于将数字数据转换为DAC格式。 我是否需要此API? 为什么输出始终为2048?
-
使用HAL_afeSet()的AFE_TX_START时,如何配置结构HAL_afe_txSetParms_t? 例如CPU timre0和指向回调函数的指针。
-
我只需启用2.8069万和DAC寄存器之间的DAC端口。 我是否需要配置其他端口? 例如,2.8069万和AFE之间的SPI端口。