工具/软件:Code Composer Studio
之前的部分问题已由我自己解决,但仍然存在有关ePWM计时的问题。 因此,我修改了以下问题。 对此造成的不便,我们深表歉意!
我现在正在使用100pin 2.8075万芯片。 由于此版本中EPWM1模块未被推出,我测试使用EPWM7模块。 通过配置SyncSockRegs.SYNCSELECT.Bit.EPWM7SYNCIN =5,SYNCIN源为EXTSYNCIN1。 但EXTSYNCIN1和EPWM7A集上升边缘之间的延迟为80ns。 为何拖延时间这么长? ePWM时钟频率为100MHz。
我 以前也曾以同样的方式使用具有60MHz时钟频率的TMS320F2.8027万,延迟时间为70-90ns。 所以,我觉得可能有什么问题? 或者下图中圈出的多路复的传播延迟过长? 在哪里可以找到下图中圈出的muxes的传播延迟信息?
为方便起见,请在下面附上代码。 提前感谢您!
e2e.ti.com/.../5531.28075_5F00_TEST_5F00_EPWM_5F00_EXTSYNC.zip