This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8027万:定制电路板调试

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/632400/tms320f28027-custom-board-debugging

部件号:TMS320F2.8027万
线程中讨论的其他部件:TM4C123EK-TM4C1294XLTMS320F2.8069万

如果我 自己制作基于TMS320F280的硬件,则需要重新计算C2000 Piccalo Launchpad原理图。我有C2000 Piccalo Launchpad,它有  XDS100 JTAG调试器。 是否可以使用此调试器调试自定义板上的代码? 如果是,如何做到…

谢谢  

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rohit,

    是的,您可以这样做。 但是,它将涉及电路板的修改。 您需要访问JTAG信号。

    为此,您需要拆下隔离器芯片:U5和U7。 这将显示为那些希望禁用在launchpad上执行实时隔离调试功能的人员而设置的PAD。 卸下隔离器后,您可以连接自定义JTAG线束并访问您的自定义板。 我建议将一些SMT跳线焊接到电阻器垫上,这样您将来仍可以连接到LP,而无需再进行任何硬修改。

    这是否合理?

    此致,
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    感谢您的回复!!!

    我没有对Piccolo C2000 Launchpad进行修改,而是使用了其他启动板,例如(TM4C1294XL和TM4C123)。 这两块板还具有板载调试器(xds110),我可以将其用于调试吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rohit,

    这些主板似乎不能用于调试其它主板。 它们确实具有板载调试器,以便于在没有外部硬件的情况下简单地连接到LaunchPad。 EK-TM4C1294XL能够插入外部调试器来调试LaunchPad,但不能相反。

    现在还有一些其他的LaunchPad可以提供您所需的功能:

    www.ti.com/.../msp-exp430fr2311 (非常简单和便宜)或任何新的SimpleLink LaunchPad都能够使用板载调试器来调试和外部系统。 请访问www.ti.com/launchpad,查看可用LaunchPad的完整列表。

    谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    我正在尝试调试我的自定义板(TMS320F2.8069万PFPQ)上的代码。正如您所说的,我从LP (C2000)中卸下了隔离器,即U5,U6,并将JTAG线路连接到我的板(TMS,TCK,TDO,TRST,3V3和GND),但显示错误。当我执行JTAG测试连接时,它显示JTAG连接失败。

    谢谢
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

       我从LP (C2000)中移除了U5,U6,并将JTAG线路(TMS,TCK,TDO,TDI,3V3和GND)连接到基于TMS320F2.8069万的自定义硬件。我已附加图片,但仍遇到错误...!需要进行任何其他修改?

    连接到目标时出错:

    (错误-1135 @ 0x0)

    调试探测器报告错误。 确认调试探测器配置和连接,重置调试探测器,然后重试此操作。

    (仿真软件包6.0 .576.0)

    对如何解决这一问题有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rohit,

    您似乎将这些电极的错误一侧连接到主板。 您已将F2.8027万F的JTAG信号连接到您的主板的JTAG引脚。 切换焊接到的焊盘,以便将JTAG信号从XDS100连接到您的电路板。

    这是否合理?

    谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Mark

    终于还在工作了:)