This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0049万:重置(XRSn)开关特性

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/635413/tms320f280049-reset-xrsn-switching-characteristics

部件号:TMS320F28.0049万

您好,  

Reset (XRSn) Switching characteristics指定为tw (RSL1)= 100us (典型)。 此参数是否有最大规格?

我的客户使用外部重置设备,并考虑比  tw (RSL1)具有更长的重置声明时间,因此需要了解最大规格。

此致,

Furuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Furuya,

    只要客户可以在重置(XRSn)时保持100us或以上,就可以正常工作。 限制因素将是最小参数,最大值可以是任何值,因为您可以在100us后的任何时间断言重置耗材稳定。

    此致,
    Nirav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nirav,

    抱歉,客户想知道mim规范,该规范应保留声明XRSn。

    此致,
    Furuya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Furuya,

    我们仅为tw (RSL1)指定典型数字,此参数未指定特征,因此我们不设置任何最小规格限制。 典型数字来自设计仿真,因此请使用100us作为最小值,因为低于此值不能保证。

    内部振荡器启动时间以100us计,因此无需额外延迟即可使INTOSC保持稳定。 如果您看下表“INTOSC特性”,它提到了20us的要求,应该已经包含在100us要求中。  

    此致,

    Nirav