This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU产品选择指南

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8301, BOOSTXL-DRV8305EVM, MOTORWARE, TMDSHVMTRINSPIN, CONTROLSUITE, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/634771/mcu-product-selection-guidance

线程中讨论的其他部件:TMS320F2.8379万DTMS320F2.8035万LAUNCXL-F2.8069万MBOOSTXL-DRV8301BOOSTXL-DRV8305EVMTMS320F2.8069万MMOTORWARETMDSHVMTRINSPINcontrolSUITECCStudio

我需要一个MCU,它可以通过IGBT器件单独控制2个异步230V 3pase 0.16kW电机。IGBT器件的电源是320VDC

我需要使两个电机保持相同的转速 ,我可以在每个轴上使用霍尔效应器件,并使用这些磁棒作为反馈,除非TI有更好的解决方案。

我是TI instaspin和他们的MCU的新手,所以我想以部件号作为起点。

开发套件中也有这样的工具

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的多个MCU上都有双电机控制示例,从TMS320F2.8035万到TMS320F2.8379万D

    有关您可以使用的硬件示例
    使用安装SPIN-FOC (无传感器)或InstaSPIN运动(编码器)
    LAUNCXL-F2.8069万M
    和BOOSTXL-DRV8301或BOOSTXL-DRV8305EVM

    这将在Launchpad上使用TMS320F2.8069万M,并且您将MotorWare用于软件项目
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有适合230V交流3相异步电动机(最好是IGBT)的开发套件。
    2个电机将用于驱动振动板。
    如果两个电机的RPM不相同,则最终会产生振动波浪效应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMDSHVMTRINSPIN是一个高电压套件。 但这是单个逆变器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已订购套件。

    如果我需要两个电机以完全相同的速度运行,但需要单独驱动,这是最好的instaspin或instaspin运动
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    InstaSPIN-FOC是无感觉的
    InstaSPIN运动主要是基于编码器的传感器(它可以实现无传感器)

    在正常速度到高速时,我们的无传感器观察器与标准编码器的数量不超过几个。
    在较低的速度下,编码器通常会提供更好的速度分辨率,但在低速控制方面也存在挑战,具体取决于传感器的分辨率
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我希望在每个电机上使用霍尔效应装置1个轴旋转1个来自霍尔效应的脉冲
    电动机将被驱动至3000转/分
    大厅设备的价格大约是3美元,所以没有问题,最重要的是,如果电动机以稍稍不同的转速运转,振动不会产生波浪效应
    如果不使用传感器就能获得精确度,则更好。

    如果没有找到一个MCU,它可以接受来自两个电机的脉冲并调整其中一个电机的速度以匹配另一个电机,则是主从配置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无传感器将比您的大厅接近更准确

    使用InstaSPIN-MOTION实现无传感器,您可以更好,更简单地调节速度控制器。 您似乎不会受到额外费用的限制,所以我会这样做。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢

    该套件是否附带电路图,是否具有功率因数校正功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有PFC

    如需了解更多信息,请单击我的第一篇文章中的链接
    对于Launchpad,这些文件位于www.ti.com/tool/controlsuite中

    对于InstaSPIN开发,您还需要MotorWare和www.ti.com/tool/ccstudio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果这是错误的论坛,请告诉我应该使用哪个论坛。

    我 今天收到了TMDSHVMTRINSPIN-高压电机控制套件。

    当我尝试通过GUI访问它时,收到错误消息

    无法连接到所选目标,请验证目标是否可用并已准备好接收连接。

    请提出任何建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否遵循了设置主板的说明?
    请参阅qsg_hw_hvmtr_r1p1.pdf的第13页

    如果使用随套件附带的GUI ,则为www.ti.com/.../motorkitscncd69miso
    确保您使用的是69MISO卡,而不是27F卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用高压电机控制套件

    它附带了2张控制卡

    1. F2806x ISO此卡可以启动,但 我只能使用控制卡上的USB连接PC。 HV套件上的USB未连接

    2. F2802xx Piccolo-A此卡无法启动,我无法使用HV开发单元上的USB进行连接

    我刚收到此套件,对它非常陌生,非常感谢任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您购买了TMDSHVMTRINSPIN

    此套件受用于InstaSPIN-FOC和InstaSPIN运动的MotorWare支持

    安装并运行MotoroWare.exe后,您可以先按照自述文件进行操作

    资源-->逆变器--> HVMTR EVM