This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD2.8035万:电源线调制解调器开发

Guru**** 2385910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/635858/tmdscncd28035-power-line-modem-development

部件号:TMDSCNCD2.8035万

我们是一家葡萄牙公司,最近完成了一个研发项目,涉及现场安装的多个模块之间的电力线通信,采用主/从星形配置。 解决方案适用于灌溉管理,我们的硬件连接到树相电源网络,450 VAC。
目标是实现最小3 km 范围,但在所执行的测试中,我们注意到,通信受到水泵引入的负载的严重影响。

因此,我们希望开发一款具有更高范围的新电源线调制解调器,而不需要高波特率,我们希望尽快做到这一点...

在TI网站上,我们看到了“用于工业应用的电力线通信(PLC) LiteTm参考设计- TIDM-INDUSTRIC-PLC: TMDSCNCD2.8035万:F2.8035万 Piccolo控制卡”。 此套件是否是我们的最佳解决方案?

 

我们的主要问题:

 

1-开发套件可以连接到450 VAC?

2 -如果不是,我们可以开发交流耦合PCB,但我们想知道您能否就我们的设计提供一些反馈,以了解通信中可能存在的干扰?

3 -您能否就我们的建议提供一些有关最佳PLC解决方案的说明?

4–我们如何获得"工业电力线通信系统模块(CENELEC频段)- TIDM-SOMPLC-INDUSTRIC - CENELEC "?

 

感谢您的支持

 

此致

 

米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Miguel,您好!

    感谢您的提问。 您的线程已分配给一位C2000专家,很快会得到回复。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chen
    我们将等待支持
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chen ,我们正在等待专家联系。 您对回复的时间有什么想法吗? 此致 Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miguel,您好!

    我将离线联系您。

    即使在电表空间周围建立了现有OFDM标准,在距离大于1 km 的情况下PLC通信也将极其困难。


    谢谢!
    滴定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bret 感谢您的回复...我们阅读了TI白皮书 www.ti.com/.../slay021.pdf 其中的信息,这将使我们实现我们的艰难目标 。然而,我们的调制解调器使我们的速度达到了1500米,我们将继续尝试 Best顺祝商祺