大家好,
我正在2.8035万 PWM通道上使用相移/同步,以增加计数模式提供可变频率。 我的应用是PSFB,其中EPWM2是从属的,而EPWM1是主的相移。 我通过改变其周期,将PWM频率从95khz改变为105khz。 使用的系统时钟频率为60 MHz。
但我观察到PWM2缺少比较事件(CMPA),因此变得异常(请参阅附图-绿色为PWM2,蓝色为EPWM1)。此行为仅在PSFB的无负载模式(当TBPHS值接近0时)期间观察到。 我无法理解为什么会错过比较事件。 有人请你引导我吗?
Hrishi Nene 先生,您有什么看法吗? 我已经阅读了很多您的答案,但无法找到解决此问题的方法...请帮助我