This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8035万:在CCS中获取具有更高分辨率的图形

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/635331/tms320f28035-obtaining-the-graph-with-higher-resolution-in-ccs

部件号:TMS320F2.8035万

大家好!

我想在CCS监视窗口中绘制信号图。 最高显示速率是100ms,但这样,我就不能以高频率绘制信号,即使是50Hz时的正弦波也是如此。 如果我没有仿真器,而同时将实时和显示之间的延迟降至最低,那么绘制高频信号的最佳方法是什么?

非常感谢!!

此致

Samir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Samir,

    显示速率低于100ms可能是错误的。 此外,CCS和Debugger也不支持任何低于此的内容。 DSO是这里最好的选择。

    此致,
    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gautam

    非常感谢您的迅速回复。 我正在将数据保存在数组中,然后在图形上显示,尽管它有一些与之相关的延迟。 我还将尝试你提到的方法。

    此致
    Samir