This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8062万F:环境温度和TMS320F2.8062万F之间的温度相差30°C是否正常?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/634991/tms320f28062f-is-it-normal-to-have-30-c-different-between-ambient-temperature-and-tms320f28062f

部件号:TMS320F2.8062万F
主题中讨论的其他部件: controlSUITEMOTORWARE

大家好,

我的团队已将TMS320F2.8062万F用于其电机控制器,但我们在TMS320F2.8062万F (PNT) 温度上遇到了问题,它始终很高 (比环境温度高30°C)。

我们使用ADC (A5,MCU的内部温度传感器)测量温度。

例如,在Ta:25°C中,TMS320F2.8062万F的温度 约为 45 - 55 °C,当箱内的环境温度升高到 70 °C时,MCU的温度为100°C

TMS320F2.8062万F的温度如此高是否正常?

我们使用大约13个GPIO (不包括JTAG的GPIO), 10个ADC (包括A5),6个PWM。 我们的固件基于带有SCI和闪存编程的Motorware v18 (基于controlSUITE示例)。

我们 遵循 VDDIO和VDD的连接 ,如 F2.8069万F控制卡。 我们改变了PCB的布局很多次,但它们总是能提供相同的结果。

  盒内的环境温度 将高于80°C,这意味着TMS320F2.8062万F的温度将高于其规范(高于105°C)。

如何在没有风扇的情况下降低TMS320F2.8062万F的温度?

如果TMS320F2.8062万F长时间在105°C以上运行,它的重要性如何?

我们曾尝试在TMS320F2.8062万F上使用铜线(约2 mm 高),但结果更糟。  

有什么建议? 我们非常感谢您提供任何建议。

感谢您的帮助!

此致,

Maria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    062F的温度升高取决于电流消耗和冷却,如果CPU以90MHz运行且所有外设均已打开,则温度升高30度是正常的。 通过增大IC的电源/接地散热器尺寸来改善冷却效果,并关闭062F上的未使用外围设备以降低温度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Maria:

    还值得注意的是,内部温度传感器没有精确度规格。 我们预计它大约为+/-10度。 C正常条件下准确。

    您是否正在使用内部参考模式? 传感器的校准数据假定从内部参考提供的3.3V ADC范围。

    将热电偶粘贴到被测设备的顶部可能是值得的,以便通过更准确的温度测量方法查看封装温度。 如果您测量设备的工作电流,然后以W为单位计算设备的功耗,那么您应该能够通过设备的热阻特性来确定结温:

    www.ti.com/.../specifications
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yanming和Devin您好!
    非常感谢您的回复,很抱歉我迟到了回复。
    我们正在使用Motorware v18中的内部振荡器1。
    我们通过设置60 MHz系统时钟而不是90 MHz,成功地将温度降低了大约4-5°C。
    但是,我们仍希望将其降低更多,因为MCU的温度仍高于105°C
    如果我们将未使用的引脚(GPIO和ADC)连接到接地,您认为这是否有助于降低温度?

    谢谢!

    此致,
    Maria
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Devin:

    您是否正在使用内部参考模式? [/引述]

    您是指内部VREG吗?

    是的,我们正在使用内部VREG。

    如果我们使用外部电压调节器,是否有助于降低MCU的温度 ?

    谢谢!

    此致,

    Maria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maria:

    我建议您查看F2806x数据表中标有"功耗摘要"的部分。  这将提供使用内部VREG与外部提供VDD电压的功耗指导。  它还提供了各种其他详细信息,例如估计每个外围设备的功耗- Yanming建议关闭未使用的外围设备时钟可能会有所帮助。

    Devin是指内部ADC参考。  他建议您可能需要利用外部因素来衡量-只是为了确保您遇到真正的问题。

    最后,我要提到的是,有一个'F2.8062万FPPQ,它支持-40到125C的温度范围。  请注意,125C版本的器件具有散热垫,需要新的PCB封装。


    谢谢!
    Brett