This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-SOLAR-ONEPHINV:EVM代码x太阳能库

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-SOLAR-ONEPHINV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/632182/tidm-solar-onephinv-evm-code-x-solar-lib

部件号:TIDM-SOLAR-ONEPHINV
主题中讨论的其他部件:TMDSOLARUINVKIT
大家好,
我们正在使用EVM开发太阳能逆变器: http://www.ti.com/tool/TMDSHVMPPTKIThttp://www.ti.com/tool/TIDM-SOLAR-ONEPHINV
我们实现了新的EVM:
在比较软件实施情况时,我们发现新的EVM正在ISR模块中使用Solar Lib。 但是,在TIDM-SOLAR-ONEPHINV (我们拥有的EVM)中
有几个块用于 控制输出电流,直流电压总线和栅格电压相位。
sar lib ISR块是否比TIDM-solar-ONEPHINV中的代码更有效? 两者都正常工作?
谢谢!
此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Teves,

    新EVM中基于ISR的C代码方法更具可扩展性和可维护性。这也是未来的方法。

    从功能的角度来看,两者都是相同的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Manish,

    感谢您的解释。

    我们能否更改并使用SolarLib SPLL块,例如在TIDM-SOLAR-ONEPHINV中? 有可能吗?
    您对此变化有何看法?

    -您建议将C2000系列的哪个控制器用于具有MPPT的3 kW商业单相串型逆变器?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Manish,

    请看一下我发布的其他问题吗?

    谢谢!