This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-套件:连续电流额定值

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/635883/drv8301-69m-kit-continuous-current-rating

部件号:DRV8301-HC-C2-KITDRV8301-69M-Kit</s>8301

大家好,

我发现其他线程与这两个套件的当前额定值有关,但它们都不能解决对实际额定值的怀疑(热方面)。

提前感谢!

Sandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请您提供有关此问题的更详细说明吗? 或者您指的是哪种线程?
    实际上,这两个套件使用相同的转换卡,区别在于controlCARD。 它是一个EVM板,可显示用于参考算法评估的最大电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    我对电源板可以承受的实际额定电流(连续RMS和/或直流)感兴趣。

    有一些混淆,网页和文件中至少有两个重复出现的数字,即40和60 A,但我找不到一份明确说明评级的文件。

    了解最大电流额定值(过载)和持续时间也很有趣。

    由于电流额定值纯粹是硬件问题(我的意思是"电力电子",主要是与散热有关),因此与规模和软件相关的值实际上并不相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于InstaSPIN-FOC /-MOTION型号,外部电流电路的最大测量值仅为41.25A。
    对于非InstaSPIN版本,它使用一组单独的电路来测量最大值约60A。

    从热角度来看,我们已经让客户更换电路并达到100A峰值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息,尽管它实际上没有回答我的问题,但它还是澄清了。

    我认为为使用者提供一个“安全操作区”,以免他们的板材熔化是有用的。 :-)

    对我来说,这对于选择适合未来需求的主板非常重要。 不管怎样,TI不提供更高电流的反相器套件,因此我想我会选择这一套。