工具/软件:Code Composer Studio
我正在进行非常快速的切换,我需要在5-100ns范围内的脉冲,我需要将它们精确设置为1ns,以控制切换参数。 我得到的最接近的是PC Submodul,如SPRU791E第3-23页所示。
看来德州已经拥有了Chopper模块的此功能。 它们还在最新芯片上具有一些IP,这使我们能够在信号到达I/O之前对PWM功能进行其他类型的自定义更改,因此即使它们的方法与外设的方法略有不同, 这种能力将使我们能够创建功能。 由于它目前确实是TI的内部工具,因此没有很好地记录,但在某些数据表(F2837x,F2.8004万x)中它被称为CLB。 (感谢Pizzolante先生的调查)
我找不到任何选项将OSHT或PSCLK脉冲宽度设置为所需值5 ns到100 ns (以1ns为增量)。 我在F2808上试过。
如果有人知道如何做我喜欢的事,请告诉我。
此致,
Zajc.