This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F2.8069万M:发射程序中的问题

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/630520/ccs-launchxl-f28069m-problem-in-launching-program

部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M
主题中讨论的其他部件:TMS320F2.8069万F

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我来自巴西。 很抱歉我的英语。

我在使用C2000 F2.8069万M LaunchpadXL向TMS320F2.8069万F微控制器启动程序时遇到了问题。

我有自己的设计,用这种微控制器。 但我使用的是Launchpad的FTDI电路。 除了FTDI之外,我是否需要一些额外的电路来启动代码? 当我使用Code Composer时,它显示以下错误:

"C28xx:凝胶输出:
设备校准未完成,请检查设备是否已解锁并重新校准。C28xx:凝胶输出:
设备校准未完成,请检查设备是否已解锁并重新校准。C28xx:闪存编程器:设备已锁定或未连接。 操作已取消。
C28xx:文件加载器:内存写入失败:未知错误
C28xx:Gel:文件:C:\Users\jeferson\workspace_v7_CCS\Ecocar_proj_2017\Flash\Ecocar_proj_2017.out:2017.:加载失败。"

当我使用GUI Composer时,显示以下错误:

"正在重新启动程序模型...
正在初始化目标:C:\ti\guicomposer\webapps\InstaSPIN_MOTION_F2806xM\AppConfig.CCXML
连接目标:Texas Instruments XDS100v2 USB Emulator_0/C28xx
C28xx:凝胶输出:
设备校准未完成,请检查设备是否已解锁并重新校准。
正在加载程序:C:\ti\guicomposer\webapps\InstaSPIN_MOTION_F2806xM\appProgram.out
C28xx:凝胶输出:
设备校准未完成,请检查设备是否已解锁并重新校准。'

有人能帮忙吗?

谢谢!

Victor。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Victor

    不,您只需要启动板即可运行代码。

    您的项目是否遇到任何构建错误? 您能否尝试不使用GUI编写器的示例? 它是否正确加载/运行?

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christopher

    我尝试从Code Composer和GUI Composer运行代码,但遇到以下错误:

    "C28xx:凝胶输出:
    设备校准未完成,请检查设备是否已解锁并重新校准。C28xx:凝胶输出:
    设备校准未完成,请检查设备是否已解锁并重新校准。C28xx:闪存编程器:设备已锁定或未连接。 操作已取消。
    C28xx:文件加载器:内存写入失败:未知错误
    C28xx:Gel:文件:C:\Users\jeferson\workspace_v7_CCS\Ecocar_proj_2017\Flash\Ecocar_proj_2017.out:2017.:加载失败。"

    显然,我的设备未校准。 我不知道这意味着什么。
    我正在使用德州仪器(TI)的项目实验室。
    因此,实验室不会加载/运行。

    谢谢!

    Victor。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Victor

    听起来您的设备是受保护的,因此无法在引导ROM代码期间执行设备校准,也无法对设备进行编程。
    您需要将其解锁。

    在TRM中阅读有关CSM的更多信息: www.ti.com/.../spruh18g.pdf

    还可使用相关线程来帮助理解和调试:
    e2e.ti.com/.../18.6433万
    e2e.ti.com/.../61.0498万
    e2e.ti.com/.../55.0083万
    e2e.ti.com/.../199.2698万
    e2e.ti.com/.../2.1241万

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,Christopher。 我将检查这些链接并尝试调试。

    谢谢!

    Victor。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Chistopher,

    我想告诉您,我发现了问题并已解决。

    我忘了给我的设计上的一些电源针脚馈电。 因此,我无法将代码启动到微控制器。

    谢谢!

    Victor。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Victor

    感谢您的跟进! 很高兴你能解决这个问题!

    此致
    Chris