This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35H52C:RAM至闪存更改了以太网UIP

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/629616/ccs-f28m35h52c-ram-to-flash-changes-ethernet-uip

部件号:F28M35H52C

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我有一个使用以太网UIP示例的代码。 它在RAM中运行良好,但当我转至Flash时,它不能发挥更大的作用。 它将在此函数中停止:

//等待上一个传输完成。
while (HWREGBITW (&g_ulFlags,flag_RXPKTPEND)== 1)

}

此部分位于EthernetPaketGetDMA函数内。 我在Wireshark中看到了,但收到了任何软件包。

但有一段时间我启动了代码,它不断地发送:

00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00 0x0000 60以太网II

有人能帮帮我吗?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,zmeira,

    我们将很快帮助您解决这个问题。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zmeira,

    很抱歉迟到了,您能在这方面取得任何进展吗? 即使连接了调试器,闪存中的程序似乎也无法正常工作,因此您应该能够逐步执行代码并查看导致问题的原因?

    此致
    Santosh Athuru
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Santosh:

    我从零开始做了一个新项目。 我不知道是否有人有同样的问题,但我不知道发生了什么

    巴西

    Zariff Meira