我正在尝试将TMS320F2.8377万S控制器的系统时钟频率配置为50MHz。 但它不是从下面的while循环中产生的。
但它在60 MHz频率下工作。
如果我更改为软件库1.0 .0.0 版本,则没有SLIP位检查。 因此,它来自InitSysPll,但无法识别USB设备。
50MHz PLL配置。
InitSysPll (XTAL_OSC,IMULT_10,FMULT_0,PLLCLK_BY_4);
InitAuxPll (XTAL_OSC,IMULT_10,FMULT_0,PLLCLK_BY_4);
函数:void InitSysPll (UINT16 Clock_source,UINT16 imult,UINT16 fmult,UINT16 divsel)
//
//如果Timer1或Timer2计数器溢出,则停止计时器
//
while ((CpuTimer2Regs.tcr.bit.TIF == 0)&&(CpuTimer2Regs.tcr.bit.TIF == 0));
50MHz时钟配置是否有任何问题。
提前感谢。