This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8035万:TMS320F2.8035万

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/634603/tms320f28035-tms320f28035

部件号:TMS320F2.8035万
主题中讨论的其他部件: C2000WARE

您好,

我需要知道用于开始piccolo微控制器TMS320F2.8035万的基本工具。 几天前,我决定购买XDS110调试证明,但该证明调试并不存在。 所以我需要购买设备编程的基本工具。 我n´t´m任何评估工具,因为我有使用这种控制设备的经验,我确信这种微控制器是我的应用所需要的。 我将开发特定于主板应用程序的应用程序。 因此我需要以独立的方式对微控制器进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,'9734:

    只要遵循DS有关如何配置JTAG引脚的建议,就应该能够将调试探头连接到自定义板:

    www.ti.com/.../specifications

    现在,对于JTAG连接器,您可以下载C2000Ware并查看controlCARD集线站的原理图和BOM:

    \ti\c2000\C2000Ware_1_00_02_00\boards\ExperimentterKits\DockingStation_dim_100pin\</s>2000

    请注意,如果您购买controlCARD +扩展坞,并首先使用外部JTAG仿真器启动和运行,事情将会更加容易。 然后,您可以切换到您设计的自定义主板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,9734

    我想您想将您的其他CCS相关查询发布为新的e2e线程。 这将转至CCS团队,他们将最有能力为您提供帮助。