This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHHXL-F2.8379万D:Launchxl F2.8379万D 1.1 382.and 2.0

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/635935/launchxl-f28379d-launchxl-f28379d-rev1-1-and-rev2-0

部件号:LAUNCHXL-F2.8379万D
主题中讨论的其他部件:controlSUITE

您好,

我已经购买了Launchxl F283.7943万D 1.1 ,并且希望从 欧洲购买Launchxl F2.8379万D 2.0。这是否可能?  

此外,在controlSUITE目录中,只有1.2 与2.0 的记录。 以下哪一项最适合我已经购买 的Launchxl F2.8379万D 1.1 1.3 launchpad?与我的主板有何不同?

谢谢你

Stamatis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stamatis,

    1.应可向欧盟购买LAUNCHXL-F2.8379万D。 如果您无法订购主板,请告诉我。

    2.版本1.1 和1.2 之间没有差异。 请使用适用于您1.1 的1.2 主板的示意图。

    谢谢!
    标记