This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSOLARUINVKIT:在TMDSOLARUINVKIT中使用AMC1200SDUB的PV电压感应

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1089986/tmdssolaruinvkit-pv-voltage-sense-using-amc1200sdub-in-tmdssolaruinvkit

部件号:TMDSOLARUINVKIT
主题中讨论的其他部件:controlSUITE

您好,

在  controlSUITE\DEPEND_KITS\TMDSOLARUINVKIT_V100\MicroINV_F2803x\SolarMicroInv-Settings.h中定义的控制套件示例中,将给出最大PV电压感应值138V

隔离放大器AMC1200SDUB之前的电阻分配器提供0.006 (120/(19.6K+120)增益

这意味 着AMC的差动输入为138* 0.006 =839mV

该值大于250mV,该值在数据表中作为AMC的最大输入电压提供。

值似乎错误。 是否不应根据数据表中给出的最大输入电压(250毫伏)来计算?

是否有人可以指导,如何计算价值,或者我是否遗漏了一些东西?

谢谢!

穆库尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    是否有任何更新?

    谢谢!

    穆库尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设计中使用的最大PV面板电压为45V (用户指南第16页),而不是138V。

    因此,隔离AMP的电流永远不会超过250mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,我知道 在现实中,PV面板电压不会超过45V,因此AMC不会看到超过250mV的电压。

    我的困惑在于  控制套件中SolarMicroInv-Settings.h中定义的pragma PV_VOL_SENSE _MAX。

     SolarMicroInv-Settings.h的第65行将pragma定义为138V。

    #define PV_VOL_SENSE _MAX 138.0

    我想知道为什么在代码中最大PV感应被视为138V。

    期待您的回复。

    谢谢!

    穆库尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,有任何更新吗?