This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:关于MCU中的eQEP模块

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/635832/tms320f28379d-regarding-eqep-module-in-the-mcu

部件号:TMS320F2.8379万D
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

主席先生,  

这是关于给定的处理器示例代码,我尝试使用eQEP模块测量 三相ACI电机(约5KW)的速度。

问题是我用外接电机测量速度时,速度 测量 很好。 但是当我用大约500伏的直流链路启动逆变器时,速度测量 甚至出错。  

我试图找出问题所在,发现当逆变器启动时,QEP信号会拾取高频噪音,而处理器的eQEP模块很难拾取这种噪音,从而导致速度测量 错误。  

因此,是否有任何消除噪音的解决方案。 我只想测量eQEP实脉冲。  

Ashutosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ashutosh,

    您能否告诉我们您使用的代码示例?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C:\ti\c2000Ware_1_00_01_00\device_support\f2837xd\examples\CPU1 eQEP_pos_speed\cpu012837 eQEP_pos_speed\cpu01

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ashutosh,

    如果观察到QEP输入上的噪音,可能会损坏速度测量。
    为了使eQEP输入更不受噪音影响,您可以打开GPIO的输入鉴定。
    请参阅TRM的GPIO部分并进一步查找输入鉴定。

    "选择输入限定条件
    如果引脚将用作输入,请指定所需的输入限定条件(如果有)。 输入限制条件
    在GPyCTRL寄存器中选择采样周期,而在中选择限定条件类型
    GPyQSEL1和GPyQSEL2寄存器。 默认情况下,所有限定条件都与采样同步
    周期等于PLLSYSCLK。 有关输入限定条件的说明,请参阅第7.4 节。"

    -Bharathi