This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:基于维也纳整流器的三相功率因数校正(PFC)

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/635617/ccs-tms320f28379d-vienna-rectifier-based-three-phase-power-factor-correction-pfc

部件号:TMS320F2.8379万D
主题中讨论的其他部件:TIDM-1000,controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

当我使用TI设计示例:TIDM-1000时,我不会获得上述pdf文件中显示的PWM门脉冲。 我得到了Q1和Q2的重叠脉冲,如下所示。

controlSuit中的TI示例默认路径为 C:\ti\controlSUITE\DEDAND_KITS\TIDM_1000\v1_01_00_00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajeet,

    是,PWM配置为重叠,

    如果不切换PWM中的一个,可以节省一些切换损失,但是,如果您有当前的双向设备,则可以使用重叠脉冲来节省二极管损失。

    我将把这一点记录下来,作为在文件中作出的澄清。  

    此致

    Manish Bhardwaj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Bhardwaj Ji  

     当前双向设备是指如图所示的RB-IGBT

    感谢您的支持

    Ajeet K Dhakar