请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMDSOLARPEXPKIT
工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
我现在尝试使用实际50W PV面板而不是内置PV仿真器来运行给定项目(1:PV逆变器;2:PV电池充电)。 以下是有关此场景的问题。
- 如何将面板实际连接到主板? 板的端口是香蕉插座端口,而面板使用MC4连接器1插头1插座。 我注意到您实际上可以将MC4连接器的公接头(PV输出的正极)连接到公香蕉电缆。 因此,使用香蕉电缆可以连接板。 但是,我不知道如何将MC4连接器的凹形(PV输出的负极)连接到板上。
- 我需要修改2个给定的项目,它可以使用外部电源运行,而不是使用内置仿真器,但我不知道如何操作。 有人能告诉我怎么做吗? 谢谢。
谢谢!
此致,
Yue